This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:优化的 USS Lobe 库不能与模板工程配合使用

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/821485/evm430-fr6047-optimised-uss-lobe-library-not-working-with-template-project

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

你好!

我需要获取经过优化的 USS Lobe 库以使用非触控 项目模板: 和"通用"计算模式(它使用 EVM 演示项目)、但在运行算法时出现错误123。

为什么它不能用于模板项目?

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibult、

    在 USS_userConfig.h 中、您需要更改第437行以使用水计算模式。  在演示项目中、当从 GUI 接收到更新时、这会自动更改为水。  我认为这也可以解决您在另一个线程中遇到的另一个问题。  这是我们意识到的一个问题、我们将在下一个版本中予以适当注意。

    #define USS_ALG_VOLUE_RATE 计算模式 USS_ALG_VOLUME_RATE _计算_选项_水