请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6047 主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047
你好!
我需要获取经过优化的 USS Lobe 库以使用非触控 项目模板:
和"通用"计算模式(它使用 EVM 演示项目)、但在运行算法时出现错误123。
为什么它不能用于模板项目?
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
我需要获取经过优化的 USS Lobe 库以使用非触控 项目模板:
和"通用"计算模式(它使用 EVM 演示项目)、但在运行算法时出现错误123。
为什么它不能用于模板项目?
提前感谢
Thibult、
在 USS_userConfig.h 中、您需要更改第437行以使用水计算模式。 在演示项目中、当从 GUI 接收到更新时、这会自动更改为水。 我认为这也可以解决您在另一个线程中遇到的另一个问题。 这是我们意识到的一个问题、我们将在下一个版本中予以适当注意。
#define USS_ALG_VOLUE_RATE 计算模式 USS_ALG_VOLUME_RATE _计算_选项_水