MSP430如何处理它收集的样本?
通过使用 ADC12SHT1x 和 ADC12SHT0x 位、我们可以选择采样保持时间、并且我们可以控制结果最终到达哪个 ADC12MEM、但这两者之间的采样会发生什么情况? 我假设它临时存储在软件看不到的寄存器中、并且在转换前对样本取平均值、但我看不到有关该寄存器的任何文档。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
MSP430如何处理它收集的样本?
通过使用 ADC12SHT1x 和 ADC12SHT0x 位、我们可以选择采样保持时间、并且我们可以控制结果最终到达哪个 ADC12MEM、但这两者之间的采样会发生什么情况? 我假设它临时存储在软件看不到的寄存器中、并且在转换前对样本取平均值、但我看不到有关该寄存器的任何文档。
Mike、
我不能确切地确定您所说的"中间采样"是什么意思。 在脉冲采样模式中、采样保持时间由 ADC12SHT1x 和 ADC12SHT0x 位控制、所选采样保持时间根据精确转换所需的时间量进行设置:
下面给出了一个示例时序图:
因此、当 SHI 信号启动转换时、模拟信号在一定的时间内被采样、转换后的值被存储在 ADC12MEMx 寄存器中。 每次转换之间没有采样;每次转换只有一个采样。 所有这些信息及更多信息均可在 《用户指南》中找到。
此致、
Matt
Mike、
测量的模拟信号不会以任何方式被减少或"存储"。 采样保持时间允许 ADC 模块的内部电路稳定、然后 SAR ADC 在特定数量的 ADCCLK 周期内使用电荷重新分配方法来生成模拟信号的数字表示。 下面的应用报告给出了这个过程的一般说明: 基于电荷重新分配的 SAR-ADC 的运行
此致、
Matt