This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:滚轮传感器调优

Guru**** 2390735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/816981/msp430fr2633-scroll-wheel-sensor-tuning

器件型号:MSP430FR2633

你好

当客户创建传感器板并正向旋转滚轮时、请告诉我如果电极制作不好且跳过滚轮传感器的值、该怎么办。 客户是否可以在电容式设计中心对传感器进行调优、以便传感器的值能够在不跳过的情况下传递? 或者、客户是否需要对滚轮传感器 PCB 进行返修?

此致、

DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。 我在支持这些设备的团队中遇到了问题、他们很快就会回复。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    您的意思是值跳跃?

    客户是否在 CapTIvate 设计中心中检查了每个电极的灵敏度?

    我们有几个参数可以在 CDC 中针对滚轮传感器进行调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    我将解释跳过。 例如,假设滚轮的分辨率为100,慢慢向前移动,使下一个1为2,下一个为3、4…… 以在末尾达到100 但是、作为一个极端示例、没有100个值、例如2后面1个值和10后面2个值。 这意味着值会跳转。

    此致、

    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    它取决于触摸灵敏度和手指移动速度。

    有时与 PCB 布局有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    请您与我分享 PCB 布局和软件配置文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    客户正在再次创建电路板。 您能看到电路板完成后测试结果是否不良吗? 因此,这一问题是否应该解决一次,然后作为相关问题提出?

    此致、

    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    我们可以在制造前为客户检查 PCB 布局。