大家好、
我们使用的 MSP430FR5989-EP 器件型号为 M430FR5989SRGCREP、我们需要在100ºC μ s 运行。
在查看数据表 时、工作温度并不清楚。 实际值是多少?
数据表包含器件命名规则的详细信息、从器件型号 (M430FR5989SRGCREP)开始、温度范围为 S、其工作温度范围为-40°C 至50°C ‘,在图表的下半部分显示,对于‘–EP’部件,温度范围为-40°C 至105°C
更糟糕的是 、封装信息部分有一个图表、其中总结了一些器件特性。 从该图中可以看到 、工作温度范围 为-55°C 至95°C
是否有人可以 帮助我们了解实际工作温度范围?
如果器件在100º μ F 时使用、如果超出其范围、会发生什么情况? 它是否会变得不太可靠?
欢迎提供任何帮助来澄清这一点。