This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989-EP:工作温度

Guru**** 2522990 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/818372/msp430fr5989-ep-operating-temperatures

器件型号:MSP430FR5989-EP

大家好、

  我们使用的 MSP430FR5989-EP 器件型号为 M430FR5989SRGCREP、我们需要在100ºC μ s 运行。

在查看数据表 时、工作温度并不清楚。 实际值是多少

数据表包含器件命名规则的详细信息、从器件型号 (M430FR5989SRGCREP)开始、温度范围为 S、其工作温度范围为-40°C 至50°C ‘,在图表的下半部分显示,对于‘–EP’部件,温度范围为-40°C 至105°C

更糟糕的是 、封装信息部分有一个图表、其中总结了一些器件特性。 从该图中可以看到 、工作温度范围 为-55°C 至95°C

 

 是否有人可以 帮助我们了解实际工作温度范围?

 

如果器件在100º μ F 时使用、如果超出其范围、会发生什么情况?   它是否会变得不太可靠?

 

欢迎提供任何帮助来澄清这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿古斯丁

    M430FR5989SRGCREP 的正确温度范围为-55至95c。

    这一点在数据表中相当一致。   对于器件命名规则、图7-1会引起混淆。

    此图显示了此系列中所有 MSP430器件的器件命名。

    EP 器件不适合此模具、它在可选功能中有自己的条目。

    它不正确地显示-40至105c。   这应显示-55至95c。

     图中的 S 应表示"特殊"温度范围、而不是严格地表示0至50。

    在100c 时使用 EP 器件将超出保修条件。   器件在105时无法正常运行不应存在固有的原因、因为目录变量高达105c。  但是、EP 器件未在95c 以上进行测试或表征。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    这澄清了范围。

    我们需要产品具有高可靠性、并且我们会加速老化。 如果我们在100º 运行这些器件、我们以后是否可以信任它们? 我们可以获得温度更高的-EP 器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿古斯丁

    这将列出发布的所有 EP MSP430器件。  其中一列是温度范围。

    您的可靠性问题不是可以轻松量化的问题。

    TI 使用设计目标/规则以105c 的速度实现50FIT、可实现10年的使用寿命。

    此致、

    涉水