请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5994 工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 Wei.Jeim Zhao 和 Mitch Ridgeway:
我只想提供有关编程问题的反馈、并结束我的开放式问题:
首先、我发现我的工作区会随着时间的推移而损坏、并混合使用不同类型的微控制器。 我只使用一种类型的微控制器设置新的工作区、我的所有调试工件都消失了。
第二,我在使用 DMA 进行数据传输时激活了 ADC-Module 的 IRQ。 微控制器和调试器似乎无法处理 DMA 例程对 ADC 中断服务例程的中断。 现在、在使用 DMA 进行 ADC 读取之前、我停止/禁用 ADC ISR、它运行良好。
UFF 现已完成
祝你一切顺利
Volker