This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:总和

Guru**** 2580495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/818326/ccs-msp430fr5994-sum

器件型号:MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 Wei.Jeim Zhao 和 Mitch Ridgeway:

我只想提供有关编程问题的反馈、并结束我的开放式问题:

首先、我发现我的工作区会随着时间的推移而损坏、并混合使用不同类型的微控制器。 我只使用一种类型的微控制器设置新的工作区、我的所有调试工件都消失了。

第二,我在使用 DMA 进行数据传输时激活了 ADC-Module 的 IRQ。 微控制器和调试器似乎无法处理 DMA 例程对 ADC 中断服务例程的中断。 现在、在使用 DMA 进行 ADC 读取之前、我停止/禁用 ADC ISR、它运行良好。

UFF 现已完成

祝你一切顺利

Volker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时使用 ISR 和 DMA 来设置 ADC 争用、我希望 DMA 始终胜出。 [参考用户指南(SLAU367O)第11.2.11节]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔克、您好!

    非常感谢您的反馈。 我们很高兴听到您成功解决了以前遇到的问题。 祝您在后续步骤中取得很大成功。

    此致

    Peter