This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5324:MSP430F5324

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, MSP430F5328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1169829/msp430f5324-msp430f5324

器件型号:MSP430F5324
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2CC1101MSP430F5328

MSP430F5324IRGCR 高故障率

故障详细信息

模式1:

已成功下载固件、但 LED D1已关闭。

 

故障率:23.75%(8000个中的1900个)

 

 

模式2:

已成功下载固件、由 MSP-EXP430G2 (3.5V)供电时、LED D1闪烁

当组装到 HF 传感器(3V、150mA)时、电路板复位。

 

故障率:12.5%(8000个中的1000个)

模式1故障分析

 

已成功下载固件、但 LED D1已关闭。

 

a)电流消耗

 良好的设备:

通过向 DUT 施加3VDC、预期的最小工作电流至少为7.5mA。

绿色 LED 闪烁。

 

错误单元:

通过向 DUT 施加3VDC 电压、不良单位电流仅为2mA。

绿色 LED 指示灯始终熄灭。

b) ABA 交换分析

我们在 MCU 上执行了良好单元和不良单元之间的 ABA 交换。

 

从坏部件交换 MCU 后、正常部件出现故障。

它具有相同的故障症状。

 

从 Good 设备交换 MCU 后、BAD 设备通过。

 

c)更换新 MCU 并重新测试

 

我们更换了12个坏部件上的新 MCU。

事实证明、更换新 MCU 后、已通过9个单元、3个单元仍然出现故障。

D)返工故障率:25%(12个中的3个)

这3个装置的故障症状相同(LED 熄灭)。

 

我们通过将 MCU 换用为已知正常的单元、对这3个故障单元执行了 ABA 交换分析。

从坏设备交换 MCU 后、正常设备发生故障。

从 Good 设备交换 MCU 后、BAD 设备将通过。

 

这表明原部件有缺陷。

 

 结论

 

根据上述结果、我们可以得出 MCU 存在缺陷的结论。 这是故障的根本原因。

由于故障率为23.75%、因此建议原始器件不可靠、无法用于生产。

模式2故障分析

 

已成功下载固件、LED D1闪烁。

但是、当与传感器板组装时、它不会导致运动缺陷。

 

a)电流消耗

 

良好的设备:

通过向 DUT 施加3VDC、预期的最小工作电流至少为7.5mA。

绿色 LED 闪烁。

 

错误单元:

通过对 DUT 施加3VDC 电压、不良单位电流比预期的工作电流略高8.8mA。 绿色 LED 闪烁两次并熄灭、闪烁两次并熄灭、怀疑 MCU 正在复位。

 

我们发现坏设备 RF 网卡需要更高的电压(>3.5V)或更高的电流限制(>400mA)才能正常工作。

RF 网卡电源复位/连接到 HF 传感器板时无法同步。

HF 传感器板为射频网卡提供3V@150mA 电流。

 

b) ABA 交换分析

我们在 MCU 上执行了良好单元和不良单元之间的 ABA 交换。

 

从坏部件交换 MCU 后、正常部件出现故障。

它具有相同的故障症状。

 

从 Good 设备交换 MCU 后、BAD 设备通过。

 

 c)更换新 MCU 并重新测试

 

我们更换了坏部件上的新 MCU。

更换新 MCU 后、单元通过。

 

 

结论

 

根据上述结果、我们可以得出 MCU 存在缺陷的结论。 这是故障的根本原因。

如果故障率为12.5%、则建议原始器件在生产使用时不可靠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    MSP430保持低 PPM 和高可靠性。

    我发现您遇到有关 F5324的高故障率问题、您能否分享有关您的项目的更多详细信息?

    如电源、代码、等等...

    我认为其他原因可能会导致如此高的故障率。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:  

    感谢您的回复。  自2020年以来、我们没有进行任何设计更改。 在当前的 MCU 批次之前、一切都正常。

    下面是 MSP 电路、 它 通过 SPI 与 CC1101通信。

    应用电源:3V。

    编程工具: MSP-EXP430G2 3.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    我认为这样高的故障率是异常的、您可以检查您 现在使用的 MSP-EXP430G2是否正常、或者下载电缆是否过长。
    但是、如果在正常下载过程后仍有问题、您可以联系 FAE 进行故障分析。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Johnson:

    我是 Dong、CEI Vietnam 的测试工程师。

    这是一个由我的公司运营的项目、我已经与您分享了详细信息

     

    1) 1) MSP430F5324IRGCR 引脚6的波形。  
    a)商品状态良好:

    这是 IC MSP430F5324IRGCR 的波形信号引脚6

    b)单元故障模式1:  

    PCBA 没有 信号输出(引脚6)、 这是模式1:@Joyce Wang 提及

    c)单元故障模式2:

    PCBA 具有 信号输出 (引脚6)、但故障转移器功能测试。 这是模式故障转移 器@Joyce Wang 在顶部主题中提到

    2)交换(设备正常、设备故障)

    我们已将4个 MCU MSP430F5328从"好"和"坏"交换。

    换用后,编程后良好装置上的指示灯熄灭。 故障装置上的 LED 指示灯亮起、闪烁表示通过

    3) 原始 IC 筛选测试设置

    编程工具:Launchpad MSP430G2xx 评估板

    MPN:MSP-EXP430G2

    软件:FET-Pro-430-LITE.exe  

    我们从工作(已知良好)的 DUT 中移除了 MCU。

    已将所有键连接直接焊接到 QFN64测试插座。

    DUT 连接到 Launchpad MSP430G2xx 评估板。

    视频1 (MCU 通过)和视频2 (MCU 通过)

     显示原始部件 IC 的视频1和视频2已加载到测试插座中,这是一台运行编程软件“Lite FT-Pro430.exe”的笔记本电脑。

     在视频结束时(编程通过后)、您可以看到 DUT 上的绿色 LED 闪烁两次(复位)、大约3-4秒后、LED 将永久亮起。

    这是已知良好 DUT 的正常行为

    视频3 (MCU 故障模式1)  

    显示原始部件 IC 的视频3已加载到测试插座中,这是一台运行编程软件“Lite FT-Pro430.exe”的笔记本电脑。  

    在视频结束时(编程通过后)、您可以看到绿色 LED 完全熄灭。  

    这称为故障模式1。  

    视频4 (MCU 故障模式2)  

    视频4显示原始部件 IC 已加载到测试插座中,这是一台运行编程软件“Lite FT-Pro430.exe”的笔记本电脑。  

    在视频结束时(编程通过后)、您可以看到 DUT 上的绿色 LED 闪烁两次(复位)并亮起几秒钟、并且 DUT 再次复位。

    这称为故障模式2。

    原始 IC 故障率:  

    到目前为止、我们已经测试了40个原始器件 IC。

    测试结果如下:  

    通过

    26件

    故障(模式1)

    11件

    故障(模式2)

    3件

     故障率基于40件= 35%。

    请访问视频链接

    https://drive.google.com/drive/folders/1WCHtLRuZmdFSshT4JkDO48X5q1Wl-NzA

    4) 2、900件故障产品均来自一个生产日期代码/批次:2236/LOT:2192875UT2

    5) 5)对 IC 中的所有引脚使用 DMM 检查 GND。  

    IC 正常和 IC 不良的值相同。

    IC 正常 IC 故障
    引脚 单一名称 接地阻抗 引脚 单一名称 接地阻抗
    1 P6.0/cB0/A0 过载 1 P6.0/cB0/A0 过载
    2. P6.1/CB1/A1 过载 2. P6.1/CB1/A1 过载
    3. P6.2/CB2/A2 过载 3. P6.2/CB2/A2 过载
    4. P6.3/CB3/A3 过载 4. P6.3/CB3/A3 过载
    5. P6.4/CB4/A4 过载 5. P6.4/CB4/A4 过载
    6. P6.5/CB5/A5 过载 6. P6.5/CB5/A5 过载
    7. P6.6/CB6/A6 过载 7. P6.6/CB6/A6 过载
    8. P6.7/CB7/A7 过载 8. P6.7/CB7/A7 过载
    9. P5.0/A8/VREF+/VeREF+ 过载 9. P5.0/A8/VREF+/VeREF+ 过载
    10. P5.1/A9/VREF−/VeREF− 过载 10. P5.1/A9/VREF−/VeREF− 过载
    11. AVCC1 过载 11. AVCC1 过载
    12. P5.4/XIN 过载 12. P5.4/XIN 过载
    13. P5.5/XOUT 过载 13. P5.5/XOUT 过载
    14. AVSS1 过载 14. AVSS1 过载
    15. DVCC1 过载 15. DVCC1 过载
    16. DVSS1 过载 16. DVSS1 过载
    17. VCORE 过载 17. VCORE 过载
    18 P1.0/TA0CLK/ACLK 过载 18 P1.0/TA0CLK/ACLK 过载
    19. P1.1/TA0.0 过载 19. P1.1/TA0.0 过载
    20. P1.2/TA0.1 过载 20. P1.2/TA0.1 过载
    21. P1.3/TA0.2 过载 21. P1.3/TA0.2 过载
    22. P1.4/TA0.3 过载 22. P1.4/TA0.3 过载
    23 P1.5/TA0.4 过载 23 P1.5/TA0.4 过载
    24 P1.6/TA1CLK/CBOUT 过载 24 P1.6/TA1CLK/CBOUT 过载
    25 P1.7/TA1.0 过载 25 P1.7/TA1.0 过载
    26 P2.0/TA1.1 过载 26 P2.0/TA1.1 过载
    27. P2.1/TA1.2 过载 27. P2.1/TA1.2 过载
    28. P2.2/TA2CLK/SMCLK 过载 28. P2.2/TA2CLK/SMCLK 过载
    29. P2.3/TA2.0 过载 29. P2.3/TA2.0 过载
    30 P2.4/TA2.1 过载 30 P2.4/TA2.1 过载
    31. P2.5/TA2.2 过载 31. P2.5/TA2.2 过载
    32 P2.6/RTCCLK/DMAE0 过载 32 P2.6/RTCCLK/DMAE0 过载
    33. P2.7/UCB0STE/UCA0CLK 过载 33. P2.7/UCB0STE/UCA0CLK 过载
    34 P3.0/UCB0SIMO/UCB0SDA 过载 34 P3.0/UCB0SIMO/UCB0SDA 过载
    35. P3.1/UCB0SOMI/UCB.S. 过载 35. P3.1/UCB0SOMI/UCB.S. 过载
    36. P3.2/UCB0CLK/UCA0STE 过载 36. P3.2/UCB0CLK/UCA0STE 过载
    37. P3.3/UCA0TXD/UCA0SIMO 过载 37. P3.3/UCA0TXD/UCA0SIMO 过载
    38. P3.4/UCA0RXD/UCA0SOMI 过载 38. P3.4/UCA0RXD/UCA0SOMI 过载
    39. DVSS2 过载 39. DVSS2 过载
    40 DVCC2 过载 40 DVCC2 过载
    41. P4.0/PM_UCB1STE/PM_UCA1CLK 过载 41. P4.0/PM_UCB1STE/PM_UCA1CLK 过载
    42. P4.1/PM_UCB1SIMO/PM_UCB1SDA 过载 42. P4.1/PM_UCB1SIMO/PM_UCB1SDA 过载
    43. P4.2/PM_UCB1SOMI/PM_UCB.S. 过载 43. P4.2/PM_UCB1SOMI/PM_UCB.S. 过载
    44. P4.3/PM_UCB1CLK/PM_UCA1STE 过载 44. P4.3/PM_UCB1CLK/PM_UCA1STE 过载
    45. P4.4/PM_UCA1TXD/PM_UCA1SIMO 过载 45. P4.4/PM_UCA1TXD/PM_UCA1SIMO 过载
    46. P4.5/PM_UCA1RXD/PM_UCA1SOMI 过载 46. P4.5/PM_UCA1RXD/PM_UCA1SOMI 过载
    47. P4.6/PM_NONE 过载 47. P4.6/PM_NONE 过载
    48 P4.7/PM_NONE 过载 48 P4.7/PM_NONE 过载
    49 VSSU 过载 49 VSSU 过载
    50 PU.0 过载 50 PU.0 过载
    51. 常闭 过载 51. 常闭 过载
    52. PU.1 过载 52. PU.1 过载
    53. LDOI 过载 53. LDOI 过载
    54 LDOO 过载 54 LDOO 过载
    55 常闭 过载 55 常闭 过载
    56. AVSS2 过载 56. AVSS2 过载
    57. P5.2/XT2IN 过载 57. P5.2/XT2IN 过载
    58. P5.3/XT2OUT 过载 58. P5.3/XT2OUT 过载
    59. TEST/SBWTCK 过载 59. TEST/SBWTCK 过载
    60 PJ.0/TDO 过载 60 PJ.0/TDO 过载
    61. PJ.1/TDI/TCLK 过载 61. PJ.1/TDI/TCLK 过载
    62. PJ.2/TMS 过载 62. PJ.2/TMS 过载
    63. PJ.3/TCK 过载 63. PJ.3/TCK 过载
    64 RST/NMI/SBWTDIO 过载 64 RST/NMI/SBWTDIO 过载

    非常感谢!

    此致

    图安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    离线讨论。

    谢谢!

    此致

    Johnson