This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:MSP-EXP430F5529LP

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP-EXP430F5529LP, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/587735/msp-exp430f5529lp-msp-exp430f5529lp

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件:EnergiaMSP-FETMSP-FET430UIF

下面是当我为器件通电并打开 Energia 时接收到的错误。
我无法将程序加载到板上。


Energia:1.6.10E18 (Windows 7)、电路板:"MSP-EXP430F5529LP"

sketch 使用6、582字节(5%)的程序存储空间。 最大为131、072字节。
全局变量使用284字节(3%)的动态存储器、为局部变量保留7、908字节。 最大为8、192字节。
DSLite 版本6.2.1.1595
失败:MSP430:初始化仿真器时出错:MSP-FET / eZ-FET 内核(通信层)更新失败
正在配置调试器(首次启动可能需要几分钟时间)...

正在初始化寄存器数据库...
正在初始化:MSP430
错误:MSP430:初始化仿真器时出错:MSP430调试接口(MSP-FET430UIF / MSP-FET / eZ-FET)需要固件更新。 单击"Update"按钮更新固件并启动调试会话(这可能需要几个更新步骤)。 更新期间请勿拔下接口插头。
正在更新固件
正在初始化引导加载程序...
正在编程新固件...
正在编程新固件...:75%
正在编程新固件...:84%
正在编程新固件...:91%
正在编程新固件...:100%
错误:MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 内核(通信层)更新失败
错误:MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 内核(通信层)更新失败

本报告将提供更多信息
"编译期间显示详细输出"
在文件->首选项中启用选项。

请提供建议
谢谢、
Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roland、

    我建议尝试使用 CCS 更新固件。 如果无法正常工作、请尝试删除驱动程序(MSP 调试接口和 MSP 应用 UART1)、然后重试更新固件。 将安装新的驱动程序、并提示您更新调试器的固件。

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Caleb、

    我曾尝试过你的建议,但它不起作用。

     使用 CSS 更新固件不起作用。 我删除了驱动程序并重新安装 CSS。 已安装新的驱动程序、我之前使用的所有 LaunchPad 均正常工作、但新 的 MSP-EXP430F5529LP 仍然无法正常工作。

    计算机仍然无法识别 Launchpad。  

    谢谢、

    Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roland、

    感谢您的努力。 我之前在论坛上看到过类似的事情。 您能看一下这个 E2E 帖子吗、并告诉我它是否对您有所帮助:
    e2e.ti.com/.../1653721

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roland、

    您是否仍需要有关此问题的帮助?

    此致、
    Caleb Overbay