请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-SERVER-PWR-MON 你(们)好
TIDM-SERVER-PWR-MON 是否支持 SAG/骤升、计量部分显示已实现、但应用程序引用已构建的库。
读取 SAG/骤升 事件需要什么命令?
谢谢
Venkat
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
TIDM-SERVER-PWR-MON 是否支持 SAG/骤升、计量部分显示已实现、但应用程序引用已构建的库。
读取 SAG/骤升 事件需要什么命令?
谢谢
Venkat
您好、Venkat、
您可以在'emeter-dlt645.c'文件中找到与骤降和骤升相关的函数。 该文件在 UART 接口上实现通信协议。 更具体地说、第240行和241行使用"sag_events (PHX)"和"swer_events (PHX)"函数加载消息的各个部分、其中"PHX"表示相位(在这里很可能为0)。 在'm改良-读数.c'文件中、我也找到了一些与骤降/骤升持续时间相关的函数/结构。 我建议使用 IAR 中的"Edit"->"Find and Replace"->"Find in Files"功能。 如果我错过了某个内容、您可以在整个项目中搜索"sag"和"swe"。
希望这对您有所帮助。
此致、
James
MSP 客户应用