This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SERVER-PWR-MON:MSP430i2040

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-SERVER-PWR-MON

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/591734/tidm-server-pwr-mon-msp430i2040

器件型号:TIDM-SERVER-PWR-MON

你(们)好

TIDM-SERVER-PWR-MON 是否支持 SAG/骤升、计量部分显示已实现、但应用程序引用已构建的库。

 

读取 SAG/骤升 事件需要什么命令?

 

谢谢

Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkat、

    您可以在'emeter-dlt645.c'文件中找到与骤降和骤升相关的函数。 该文件在 UART 接口上实现通信协议。 更具体地说、第240行和241行使用"sag_events (PHX)"和"swer_events (PHX)"函数加载消息的各个部分、其中"PHX"表示相位(在这里很可能为0)。 在'm改良-读数.c'文件中、我也找到了一些与骤降/骤升持续时间相关的函数/结构。 我建议使用 IAR 中的"Edit"->"Find and Replace"->"Find in Files"功能。 如果我错过了某个内容、您可以在整个项目中搜索"sag"和"swe"。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 James

    此应用程序包含用于计量和工具套件的编译库、我相信应用程序可能会提供此库以进行调用、如 slau587.pdf host_cmd_get_meter_configuration feature 3使用 SAG/骤升 事件进行响应
    谢谢
    Venkat