This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:我的应用的首选 MCU 是什么?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, MSP430F5528, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/590611/msp430f5529-what-is-the-preferred-mcu-for-my-application

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:FDC1004MSP430F5528MSP-EXP430G2MSP430G2553

你(们)好。

我正在设计一个包含 fdc1004电容数字转换器的系统、我想知道 MCU 用户推荐的产品。

电容数字转换器将用于安全系统、以检测靠在扶手上的人是否靠近。 (长故事短)。

此扶手位于移动设备上、系统将由12伏电池电源供电。

MCU 所需的 IO 如下所示。

-用于与 fdc1004通信的 I2C

-某种"唤醒"微控制器的方法、因为它只需在操作员使用机器上的控件时才需要打开。

-报警/指示灯的输出。 (数字引脚。)

-用于停止机器运行的输出。 (数字引脚。)

微控制器将只是从 FDC 读取电容、当电容高于特定值时、它将禁用机器的运行。

我一直在 使用 launchpad 开发板上的 MSP430F5528进行原型设计、但我不确定这是否是适合工作的最佳微控制器。

如果有任何有关哪款 MCU 最适合此应用的反馈、我将不胜感激。

此致、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    您能否提供有关系统要求的更多详细信息、例如工作频率和最小内存空间? 根据提供的电流参数、最简单且具有成本效益的解决方案似乎是使用 MSP430G2xx 器件。 USCI 外设将驱动 I2C 线路、可使用中断功能引脚唤醒 MCU。 您还可以使用 MSP-EXP430G2 LaunchPad 来帮助构建解决方案的原型。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan 的回复、

    16MHz 足以满足应用需求。

    此外、16KB 的存储器就足够了。

    由于该系统高度重视安全性、因此您认为使用 Hercules 系列的 MCU 有多大好处?

     我有 MSP-EXP430G2坐在桌子上、最近一直在使用它。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据提供的规格、我认为 MSP430G2553或类似的 G2xx 器件适合您的应用。 我还很高兴听到您已经使用 MSP-EXP430G2 LaunchPad 进行了测试。 我没有有关用于安全关键型应用的 Hercules MCU 器件的专业知识、是否需要您满足任何已知认证或基准?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的快速回复。

    我想 我现在将使用 MSP430G2553开始使用。

    我将研究所需的认证、然后从那里开始。

    此致、

    Adam