主题中讨论的其他器件:FDC1004、 MSP430F5528、 MSP-EXP430G2、 MSP430G2553
你(们)好。
我正在设计一个包含 fdc1004电容数字转换器的系统、我想知道 MCU 用户推荐的产品。
电容数字转换器将用于安全系统、以检测靠在扶手上的人是否靠近。 (长故事短)。
此扶手位于移动设备上、系统将由12伏电池电源供电。
MCU 所需的 IO 如下所示。
-用于与 fdc1004通信的 I2C
-某种"唤醒"微控制器的方法、因为它只需在操作员使用机器上的控件时才需要打开。
-报警/指示灯的输出。 (数字引脚。)
-用于停止机器运行的输出。 (数字引脚。)
微控制器将只是从 FDC 读取电容、当电容高于特定值时、它将禁用机器的运行。
我一直在 使用 launchpad 开发板上的 MSP430F5528进行原型设计、但我不确定这是否是适合工作的最佳微控制器。
如果有任何有关哪款 MCU 最适合此应用的反馈、我将不胜感激。
此致、
Adam