This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:如何针对未编程的芯片调用 BSL

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/591804/msp430f5659-how-to-invoke-bsl-for-unprogrammed-chip

器件型号:MSP430F5659

大家好、

在我的项目中,我们将使用 MSP430F5659部件。 我想使用 USB BSL 对新芯片进行编程。 如何调用? 。 我尝试将 USB 加电到微控制器。 在您的文档(SLAA452C)中提到使用 USB 为控制器加电足以调用 BSL 作为空白复位矢量。 未编程的芯片也只有空白复位向量。 如何确认芯片是否进入 BSL。 在 Windows PC 中甚至检测不到 USB。 我使用 BSL 脚本程序应用 程序来刷写芯片。 在 BSL 脚本程序应用程序的屏幕截图下方进行 plz 检查。 请尽快为我提供解决方案。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应在 PC 端枚举具有右侧 XT2 (4、8或12MHz)值的空白芯片作为 HID。
    在 Win 上使用"MSP430 USB 固件升级示例"更容易、而不是从 CLI 编写 BSL 脚本。
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zrno Soli,  

    是的,我们得到了正确的12 MHz 时钟。 我厌倦了“MSP430 USB 固件升级示例”软件,它没有检测到 USB (作为 HID 接口)。 我们是否需要安装任何外部软件 plz,请告诉我。  

    我将附加 MSP430 USB 固件升级示例 GUI 的快照。 它清楚地显示"未找到器件"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要、您无需为 BSL 使用任何额外的软件或驱动程序。 将 USB 电缆插入 PC /通电后、应自动枚举器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以,很好,你能不能解决这个问题! 。 为什么它不检测? 。 是否可以发送 USB BSL 的示例电路。 我将查看原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我也用第二种方法检查(同时按下 RST & BSL 按钮(VUSB 连接到 PUR),释放 BSL 按钮1秒钟后释放 RST。 通过使用此方法,Windows 中也无法检测到 USB ... 您能不能建议我如何进一步检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、电路板/芯片出现问题。 不知道 TI 是否有与您的/或类似器件搭配的电路板。 但您可以使用5529 LP 原理图的 USB 部分作为参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们比较了5529 LP 的 USB 部分。 我有一些疑问,请澄清。
    1) 1)将 USB 连接到 PC 后,PUR 生成3.3V 电压。 我们不在外部驱动任何东西? 那么为什么我们需要 BSL 开关呢? 。
    2) 2)如何在出厂时为 MSP430加电。 是否有优先级?。
    3) 3)当我们同时按下 RST 和 BSL 按钮时? 设备通电后? 或加电期间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的响应。 以前我们没有将 PUR 连接到 D+。 现在我进行了更改,它的工作正常。