请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5659 大家好、
在我的项目中,我们将使用 MSP430F5659部件。 我想使用 USB BSL 对新芯片进行编程。 如何调用? 。 我尝试将 USB 加电到微控制器。 在您的文档(SLAA452C)中提到使用 USB 为控制器加电足以调用 BSL 作为空白复位矢量。 未编程的芯片也只有空白复位向量。 如何确认芯片是否进入 BSL。 在 Windows PC 中甚至检测不到 USB。 我使用 BSL 脚本程序应用 程序来刷写芯片。 在 BSL 脚本程序应用程序的屏幕截图下方进行 plz 检查。 请尽快为我提供解决方案。