我在数据表中找不到这方面的参考、但器件每个引脚的最大灌电流是多少? 例如、如果我想通过将每个输出驱动为低电平来驱动每个引脚上的 LED、那么可以有多少电流流入器件? 如果我使用所有引脚来驱动 LED、是否有办法了解最大输入功率? 我认为、它必须与该点的功率耗散相关。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在数据表中找不到这方面的参考、但器件每个引脚的最大灌电流是多少? 例如、如果我想通过将每个输出驱动为低电平来驱动每个引脚上的 LED、那么可以有多少电流流入器件? 如果我使用所有引脚来驱动 LED、是否有办法了解最大输入功率? 我认为、它必须与该点的功率耗散相关。
谢谢你
[引用用户="Eric Steimle"] 如果我使用所有引脚来驱动 LED,是否有方法了解最大输入功率? 我想、它必须与此时的功率耗散相关。
由于数据表未指定流经电源(GND)引脚的绝对最大电流、因此我们应假设这一切都与功率耗散有关-确切地说、不超过绝对最大结温85oC。
您应参考数据表图:
图5-6. 典型低电平输出电流与低电平输出电压间的关系
和
5.10热阻特性
是的、估算电路板的功耗并不重要、但您可以在互联网上找到一些指南。
提示:现代二极管不需要太大的电流即可获得良好的亮度、选择最小的二极管电流即可在 uC 中实现最低功耗。