This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:最大 I/O 灌电流

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/591439/msp430fr2633-max-i-o-sink-current

器件型号:MSP430FR2633

我在数据表中找不到这方面的参考、但器件每个引脚的最大灌电流是多少?  例如、如果我想通过将每个输出驱动为低电平来驱动每个引脚上的 LED、那么可以有多少电流流入器件?  如果我使用所有引脚来驱动 LED、是否有办法了解最大输入功率?  我认为、它必须与该点的功率耗散相关。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Eric Steimle"] 如果我使用所有引脚来驱动 LED,是否有方法了解最大输入功率?  我想、它必须与此时的功率耗散相关。

    由于数据表未指定流经电源(GND)引脚的绝对最大电流、因此我们应假设这一切都与功率耗散有关-确切地说、不超过绝对最大结温85oC。

    您应参考数据表图:

    图5-6. 典型低电平输出电流与低电平输出电压间的关系

    5.10热阻特性

    是的、估算电路板的功耗并不重要、但您可以在互联网上找到一些指南。

    提示:现代二极管不需要太大的电流即可获得良好的亮度、选择最小的二极管电流即可在 uC 中实现最低功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未指定每个引脚的最大电流。

    如数据表的第5.11.4.1节所示、除了特定的电流、引脚本身的压降变得过大、您将没有足够的电压来驱动 LED:

    唯一的保证值是针对特定电流下的特定压降(表5-11);使用这些值来设计您的电路(如果需要、您可以并联多个引脚)。

    电流没有绝对最大值、因此您必须计算压降和电流的功率耗散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    低电平输出电流应该是多少? 我将讨论输入电流、其中电流流经驱动器并流向 GND。 在我的场景中、MSP430没有输出电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这里、"输出"意味着 MSP 驱动引脚;电流流向的方向无关紧要。
    对于低电压电平、输出电流为灌电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Eric Steimle"]应该是什么低电平输出电流?

    这取决于您显然应选择的 LED 驱动电流。 在10mA 的情况下、根据图5-6、输出晶体管上的压降为0.5V、因此特定电路在芯片中将耗散5mW。