你(们)好
我们希望使用 Vbat 在 DVcc 关闭时使 RTC_b 和备用 RAM 保持运行。
1)
在 p126上阅读《MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列用户指南》(SLAU208O)并查看图3-1。
它显示 VBAT 首先连接到充电器(Cona),然后连接到开关控制(CONB)上的开关。
此外、Vbat 还从 Cona 连接到 ADC、
从这个意义上说、当开关控制打开时、ADC 上的读数将是充电器的读数???
如果是、那么在 DVcc 启动时、建议采用什么方法来监控 Vbat 的值?
如果否、我是否假设图中的开关控制器和充电器位置应该互换?
1A)在同一图中、提到 CBAK - VBAK 上的电容器-这将连接到什么引脚???
2)
在 p128 (上述文档的第3.2.6段)上、它讨论了 Vbat 上的电阻式充电器电路... Vbat 电路图(p126)上看不到任何电阻器。
这是一个内部电阻器、还是应该将适当的外部电阻器与外部电容器串联?
谢谢