This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:连接和监控 AuxVcc3

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/589326/msp430f6736-connecting-and-monitoring-auxvcc3

器件型号:MSP430F6736

你(们)好

我们希望使用 Vbat 在 DVcc 关闭时使 RTC_b 和备用 RAM 保持运行。

1)
在 p126上阅读《MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列用户指南》(SLAU208O)并查看图3-1。
它显示 VBAT 首先连接到充电器(Cona),然后连接到开关控制(CONB)上的开关。
此外、Vbat 还从 Cona 连接到 ADC、

从这个意义上说、当开关控制打开时、ADC 上的读数将是充电器的读数???
如果是、那么在 DVcc 启动时、建议采用什么方法来监控 Vbat 的值?
如果否、我是否假设图中的开关控制器和充电器位置应该互换?

1A)在同一图中、提到 CBAK - VBAK 上的电容器-这将连接到什么引脚???

2)
在 p128 (上述文档的第3.2.6段)上、它讨论了 Vbat 上的电阻式充电器电路... Vbat 电路图(p126)上看不到任何电阻器。
这是一个内部电阻器、还是应该将适当的外部电阻器与外部电容器串联?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请注意、F6736器件未实施"电池备份系统"、而是实施了"辅助电源系统(AUX)"。 因此、请关注对其进行描述的第4章。 请查看第134页的图4-1、了解如何使用 AUX 模块设置供电系统。

    F6638器件上实现了电池供电系统。

    此致、
    Dietmar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dietmar

    是的、我看到了第4章、但没有意识到它被指向第3章以外的另一个 MCU。
    我将在这种情况下重新读取它并忽略第3章。

    谢谢
    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dietmar
    关于实际切换... P134图4-1仅显示了 AuxVcc3可由 DVcc 充电、但未显示 AuxVcc3外部输入电源相对于充电器接点的关闭/打开位置。 查看 P143图4-8、可以看到 AuxVcc3外部输入从未关闭。

    因此、我真正想知道的是、充电器运行时、是否有任何电流实际上从 AuxVcc3外部输入中汲取。

    谢谢
    Moshe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    我认为我理解了。 如图4-8所示、这是一个简单的电阻式充电器、您可以在其中为外部超级电容器充电或连接到 AUXVCC3引脚的电容器。

    是否消耗电流取决于 AUXVCC3与 DVCC 之间的电压。 如果 AUXVCC3较大、电流将通过电阻充电路径流回 DVCC、但这通常不是预期的方式。 顺便说一下、该电阻器可以是5kOhm、10kOhm 或20kOhm。

    同时、AUXVCC3电源仍然为备份/RTC 域供电、在充电器激活时、该域仍连接到 AUXVCC3。
    现在、它取决于连接到 AUXVCC3的电源的内部电阻和 DVCC 上电源的内部电阻(+充电器电阻)。

    充电器的想法是为连接到电源 RTC 域的超级电容器充电。 充电期间、从外部源断开 RTC 域将会破坏 RTC 功能。

    因此、启用和配置充电器的位不会关闭任何其他功能。

    我希望我理解您的回答正确、如果不能、请告诉我。

    此致、
    Dietmar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dietmar

    感谢您的回答。

    是的、您的回答确实确认了我的想法。
    因此、我将使用 PNP 晶体管构建一个小开关、在 DVCC 上电时将电池(但不是超级电容器)从 auxVcc3上断开、并在 DVCC 上电时将其连接。
    但现在我对你的评论有点担心
                  '充电期间、从外部源断开 RTC 域将会破坏 RTC 功能。'
    这话什么意思?

    谢谢

    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moshe、

    也许我的表述不好、但在上图4-1第134页的用户指南中、解释了如果断开 AUXVCC3、AUXVCC3为备用域和32kHz 振荡器供电。振荡器不再供应、晶体将停止、您会看到一个振荡器 故障。

    因此、如果在启用充电器之前断开电池、您必须确保超级电容器有足够的电荷来为 AUXVCC3供电、直到充电开关关闭。

    我希望这能澄清您的顾虑、并有助于找到正确的实施方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dietmar
    是的...明白了...我的想法是、当馈电 DVCC 的主电源关闭时、电池将会启动。

    您提到的外部超级电容器应该是哪种类型的组件? 电解电容器还是陶瓷电容器?

    谢谢
    Moshe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moshe、

    其理念是使用金电容器或超级电容器、其充电速度比电池快得多。 维基百科对此做了很好的解释。

    但是、您肯定可以简单地使用第二个电源来提供 AUXVCC3、也可以简单地将其连接到 DVCC。 这在很大程度上取决于您想要实现的应用类型。

    此致、

    Dietmar