This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/eZ430-Chronos:针对基于 CC1120和 MSP430FR2433的传感器节点进行了无线固件更新

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, CC1120, MSP430FR4133, MSP-EXP430FR4133, MSP-EXP430FR5739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/586344/ccs-ez430-chronos-over-the-air-firmware-update-for-cc1120-and-msp430fr2433-based-sensor-nodes

器件型号:eZ430-Chronos
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433CC1120MSP430FR4133MSP-EXP430FR4133MSP-EXP430FR5739

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想通过无线方式更新无线传感器节点的固件。传感器节点是使用 CC1120和 MSP430FR2433设计的。我能否购买 eZ430开发套件、以便能够使用其控制中心应用更新传感器节点的固件。请参阅以下应用手册。

我能否通过无线方式实施相同的传感器节点固件更新程序?请向我提供任何正确的文档或源代码、以便我可以购买并开始实施。

谢谢、此致、

Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavan、

    有关 MSP430 FRAM 器件上的 CC11xx OTA 更新、请参阅 MSP430FRBoot (SLAA721)。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan,

    我已经阅读过 FRboot 系列手册。但我的问题是、我是否应该购买 eZ430开发套件、它是否会对我的应用有用?

    谢谢、此致、

    Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavan、

    我建议投资430BOOST-CC110L 和 MSP-EXP430FR4133工具、而不是 eZ430-Chronos。 SLAA511中使用的无线更新器控制中心 GUI 仅适用于 MSP-EXP430FR5739、不适用于 MSP430FR4133器件。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan,
    我的问题中没有提到 MSP430FR4133。我在原型板中将 MSP430FR2433与 CC1120连接。因此、建议我采用最佳方法无线更新原型板的固件、以便我可以使用已有的控制中心应用、无需投入更多资金 固件开发时间、如果没有、请告诉我编写固件以接收(节点)侧原型板的最佳方法

    谢谢、此致、
    Pavan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavan、

    我的建议保持不变、MSP430FRBoot 需要移植到您的 MSP430FR2433器件。

    此致、
    Ryan