请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:eZ430-Chronos 主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433、 CC1120、 MSP430FR4133、 MSP-EXP430FR4133、 MSP-EXP430FR5739
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想通过无线方式更新无线传感器节点的固件。传感器节点是使用 CC1120和 MSP430FR2433设计的。我能否购买 eZ430开发套件、以便能够使用其控制中心应用更新传感器节点的固件。请参阅以下应用手册。
我能否通过无线方式实施相同的传感器节点固件更新程序?请向我提供任何正确的文档或源代码、以便我可以购买并开始实施。
谢谢、此致、
Pavan