This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:如何使用 DCO 校准值

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/589869/msp430fr2311-how-to-use-dco-calibration-value

器件型号:MSP430FR2311

我看到 MSP430FR2311的数据表已校准16MHz (30C 时)的 DCO 抽头设置。 数据表中的注释显示"可以将该值直接加载到 CSCTL0寄存器中的 DCO 位中、以获得精确的16MHz 频率..."。  

TI 是否提供了使用此校准值的任何示例代码? 具体而言、其他寄存器- CSCTL1、CSCTL2和 CSCTL3的建议值是多少?

谢谢、
乍得 C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乍得

    由于这些位在 FLL 运行期间被自动修改、如果 FLL 被启用、我建议只遵循 msp430fr231x_CS_0[3/5].c 中的寄存器值。 如果您的应用程序无法使用 FLL、则需要 DCO 抽头设置、并应指向这样的设置:#define DCO_抽 头*((unsigned int *) 0x1A22)

    禁用 FLL 后、您将使用以下命令修改 CSCTL0 |= DCO_TAP;

    但请注意、CSCTL1寄存器仍需要初始化。 由于它不是由 FLL 稳定的、温度和电压变化将影响运行频率。

    此致、
    Ryan