请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2311 我看到 MSP430FR2311的数据表已校准16MHz (30C 时)的 DCO 抽头设置。 数据表中的注释显示"可以将该值直接加载到 CSCTL0寄存器中的 DCO 位中、以获得精确的16MHz 频率..."。
TI 是否提供了使用此校准值的任何示例代码? 具体而言、其他寄存器- CSCTL1、CSCTL2和 CSCTL3的建议值是多少?
谢谢、
乍得 C.