您好!
在《MSP430FR2633手册》第75页的第7.1.2节(外部振荡器)中、它指出可以使用 XIN 和 XOUT 作为通用 I/O 它表示、如果选择了合适的 XT1BYPASS 模式、则有可能。 我试图简单地将引脚(分别为2.0和2.1、XOUT 和 XIN)设置为输入/输出引脚、但运气不佳。 www.ti.com/.../msp430fr2633.pdf
使用 MSP430驱动程序 lirbary、我调用了 CS_BypassXT1()、但我不确定这是否足够..
以下代码:
#include "driverlib.h" int main (void){ WDT_A_HOLD (WDT_A_base); cs_bypassXt1(); GPIO_setAsOutputPin (GPIO_PORT_P2、GPIO_PIN0);//brown p2.2 GPIO_setOutputHighOnPin (GPIO_PORT_P2、GPIO_PIN0);//Brown p2.2 int i; while (1){ GPIO_toggleOutputOnPin (GPIO_PORT_P2、GPIO_PIN0); for (i = 0;i < 20000;i++); } }
我们非常感谢您的任何帮助。
最棒的
Robert