使用 TLV 中的参考值计算内部传感器的温度时:
对1.5V 基准进行校正、ADC 本身必须事先应用或进行校正
它们已经"包含"了吗? 我认为不能应用它们、因为 slau445的1.13.3.3公式
谈论 ADCraw、但也许 TI 的某个人可以很快确认这一点...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用 TLV 中的参考值计算内部传感器的温度时:
对1.5V 基准进行校正、ADC 本身必须事先应用或进行校正
它们已经"包含"了吗? 我认为不能应用它们、因为 slau445的1.13.3.3公式
谈论 ADCraw、但也许 TI 的某个人可以很快确认这一点...
您好、Tom、
正确-如果您使用的是 TLV 温度传感器校准值、则不应用其他基准和 ADC 校准值。 这是因为如何获得 TLV 温度传感器校准值-基本上、所发生的情况是、在生产时、器件会在两个不同的校准温度下进行测量、并将该 ADC 结果存储为校准值。 这些值仅告诉您-在30°C 时、该器件从温度传感器读取结果、在85°C 时、该器件读取 B (假设您根据数据表/用户指南使用正确的内部基准、测量时间等)。
用户指南中的公式本质上是假设 ADC 温度传感器结果与温度之间存在线性关系-如果分析公式、则基本上会返回代数类: 它本质上是获取两个已知 x-y 坐标(校准值与温度间的关系)之间的线的方程、然后插入当前 ADC 结果并求解当前温度(找到当前 ADC 结果线的点)。
因此、当您使用这些特定的校准值时、所有操作都是参照这些值而不是绝对值来完成的、因此您只需使用原始 ADC 结果。
我希望这对您当前的问题有所帮助、并为任何其他想了解相同问题的人提供一些额外的详细信息。
此致、
Katie