This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Msp432P401R:有关项目的帮助...使用 msp432 LP

Guru**** 2543100 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/586961/msp432p401r-help-regarding-a-project-with-msp432-lp

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件: Energia

我是一个新手,所以任何人都能帮助我将 GSM 和 GPS 模块与 msp432p401r launchpad 连接起来...基本而言,我想通过 SMS 将位置从 GPS 发送到 GSM 电话号码 我正在使用 Energia...请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sounak、

    这听起来像是一个有趣的项目。  您是否选择了要使用的 GSM/GPS 模块/设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是 Sim900a GSM 模块和 Skytraq GPS 模块。。。。。。。。。。。。。。。在 Energia 中、软件串行库不适用于此 LP。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的是 Energia、但该库尚不适用于此器件、则您使用的是什么软件?  如果 Energia 没有适合这种情况的库、您可以使用 Code Composer Studio 和 TI Resource Explorer (TI-REX)中的代码示例、例如 UART_PC_ECHO_12MHz_brclk.c 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢...我会记住这一点... 坦率地说、我对 CCS 不是很自信
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sounak、

    如果您向我发送 Energia 代码,我可能仍能提供一些指导;但是,对于 Energia 特定问题,我强烈建议 您访问 http://forum.43oh.com/ 。  他们拥有一个专门面向 Energia 软件的优秀社区。  我们当然仍可以在该论坛上为您解答 Energia 问题、但由于该论坛包含更加集中的 Energia 社区、因此您可能会更快地获得帮助。

    或者、我不认为 CCS 应该恐吓您、但我理解安装需要更多的时间和硬盘空间、并且还需要一些学习曲线才能获得良好效果。  如果您有兴趣、可以使用重量更轻的 CCS Cloud 版本、该版本不需要安装、因为它位于云端。  您可以通过转到我之前指向的示例代码、然后单击右上角的云按钮来访问该代码(如下所示)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的很欣赏你告诉我的内容...我会记住这些要点...让我告诉你我的真正问题是什么...我将项目分为两部分...一个是通过 GPS 定位、另一个 是通过 GSM 模块发送...嗯、我一直在 Arduino 中工作 现在的某个时候、第一部分已经正确实现了。。。没有任何问题。。。但是当我要在 msp432中实现相同的功能 时、没有发生任何事情。。。我怀疑我丢失了任何跳线配置。。。或者 UART 引脚被错误地标记了。。。。您能澄清一下 UART 的引脚输出 对于这个项目、我将需要2个 UART 来处理2个模块以传输数据...

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    至少我现在可以在我的串行显示器上找到它的位置了……论坛43oh 非常有帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!  听得非常好!

    听起来您已经找到了所需的答案、但如果有、我将为您回答最后一个问题。  有4个可用的 eUSCI_A 外设、每个外设都能够自己的 UART。  其中一些引脚可通过端口映射到其他引脚(但不确定 Energia 是否具有此功能)。  您可以参考 数据表中的第6.12节输入/输出图 、以查找默认情况下这些映射中的每个特定引脚(请查找 x 值为0至3的 UCAxRXD 和 UCAxTXD)。  不过、我不确定如何在 Energia 中定义这些参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助...我将记住这一点
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的所有帮助...我终于成功完成了整个项目