This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:无法使用硬件调用进入 BSL

Guru**** 2543090 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/587791/msp430fr5969-cannot-enter-bsl-using-hardware-invocation

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSP430G2553

我们必须从另一个 MSP430FR5969对 MSP430FR5969进行编程、但我们无法使用通过 TST/RST 调用硬件来调用 BSL。

我们尝试使用 slau319中的 MSP Launchpad 接口、但也无法调用 BSL。  

连接是否为:

BSL 接口 MSP430G2553 MSP430FR5969 Launchpad
P1.6. TXD
P1.7 RXD
P1.4 RST
P1.5 TST

我们使用的 MSP430FR5969 Launchpad 具有 G4修订版芯片、是修订版2.0电路板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasawat、

    您能否提供连接原理图、包括线路上的任何电阻器和电容器? 此外、您能否提供正在执行的条目序列的示波器截图?

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 MSP430G2553 Launchpad 直接连接到 MSP430FR5969 Launchpad 进行测试(未添加电容器或电阻器)。 使用 MSP430G2553 Launchpad 的工作原理是使用此方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasawat、

    您似乎没有满足 MSP430FR5969数据表中指定的适当 tSBW、EN 时间:

    可以看到 、tSBW、EN 的最短持续时间为110us、您仅在18.6us 内保持高电平测试。 尝试修改您的代码以适应这种情况、并让我知道结果。  

    此致、  

    Caleb Overbay