This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6638:无法使用 BSL 序列来调用 BSL

Guru**** 2551970 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6638, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/588274/msp430f6638-cant-able-to-invoke-bsl-by-using-bsl-sequence

器件型号:MSP430F6638
主题中讨论的其他器件: MSP430F5438A

大家好,  

我使用 MSP430F6638进行电压监控。 我已经通过了 BSL 进入序列来测试和 RST 引脚,并且在我传输 BSL CMD (更改波特率命令)之后。 我没有收到 MSP430的任何 ACK 或错误。 我使用 P1.1 (TX)和 P1.2 (RX) 进行 UART 通信。 如何进一步测试。 我也没有 Jtag 引脚(自定义电路板中未公开 JTAG 引脚)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    您尝试将哪种 FET 工具与目标 MSP430配合使用、并进行了哪些连接? 您可以尝试交换 TX/RX 引脚、因为这是一种常见的混淆、在连接器件时、还需要从 FET 进行 VCC 和 GND 连接。 您是否能够使用 SBW 对该板进行编程、是否已经尝试使用 BSL 脚本编写器? 引导加载程序协议需要符合 BSL 用户指南(SLAU319)的第3节。 如果可能、请提供所有相关布线的示波器或逻辑分析仪屏幕截图。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan,

    我不使用 FET 仿真器。 我从处理器创建了 BSL 序列并通过处理器 UART 发送 BSL 命令。 (我已经自定义了 BSL 脚本程序)。 同样的方法适用于 MSP430F5438A 、但是在这个芯片中、它不起作用。 我已附上 BSL 序列图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ganesh、

    感谢您提供更多详细信息。 MSP430F6638器件附带预编程的 USB BSL、您是否采取了必要的步骤将 UART 版本编程到 BSL 存储器中来代替它? 定制 BSL430软件包 中提供了完整的发布映像:software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan,  

    感谢您的回复。 我还有一个疑问,目前我有一个未编程的 MSP430F6638芯片,在那个芯片中没有 UART BSL? 。 我 也没有 JTAG 引脚(JTAG 引脚未公开),那么如何将 UART BSL 程序刷写到 BSL 存储器中。 plz 给我一个建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    新单元的 ROM 已预先编程有 USB BSL、因此您别无选择、只能使用 JTAG/SBW 将 UART BSL 编程到器件中。 您不能使用已存储在器件 ROM 中的 USB BSL 对 UART BSL 进行编程。

    此致、
    Ryan