请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F6638 主题中讨论的其他器件: MSP430F5438A
大家好,
我使用 MSP430F6638进行电压监控。 我已经通过了 BSL 进入序列来测试和 RST 引脚,并且在我传输 BSL CMD (更改波特率命令)之后。 我没有收到 MSP430的任何 ACK 或错误。 我使用 P1.1 (TX)和 P1.2 (RX) 进行 UART 通信。 如何进一步测试。 我也没有 Jtag 引脚(自定义电路板中未公开 JTAG 引脚)。