This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:启动电流/浪涌电流。

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/588015/msp430fr5969-startup-current-inrush-current

器件型号:MSP430FR5969

大家好!

我对 MSP430FR5969启动期间的"典型"电流很好奇。 我的系统由能量收集源供电、可选输出电压为1.8V 至4+V、但最大输出电流为5mA。

通常情况下、MSP430由超级电容器供电、但当超级电容器电压达到低电平时、MSP430停止工作(正如它应该的那样)。 因此、如果能量收集源提供电源、则 MSP430应由其供电并为超级电容器充电。 超级电容器的充电由 uC 控制、因此超级电容器上没有电流消耗、无论如何、这受到硬件的限制。 因此、问题是、当系统电压非常低时、我尝试通过能量收集源为系统供电。 由于电流过高、源电压会崩溃。 我使用有限的工具、尝试测量由实验室电源供电的启动电流。 本实验在启动时产生了15mA (@1、9V)的电流。 15mA 的持续时间不是很长、但足够长以防止启动。  这是一个现实的价值吗? 或者是否存在任何异常?  

感谢你的帮助!

您的

Benjamin

编辑:

我使用 MSP430FR5969 Launchpad 作为平台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    MSP430FR5969的引脚连接到什么? 我想知道是否有引脚连接到外部组件、在引脚初始化之前/期间、器件消耗的电流为15mA。

    请告诉我 MSP430连接到了什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nima!

    感谢您的回答。 我完全忘记提到、我使用的是 MSP430FR5969 Launchpad。 能量收集源直接连接到 Launchpad 的 VEXT。
    我还尝试在电源线上添加一个小型100nF 电容器、但它没有解决问题。

    这是 I/O 引脚的初始化例程。

    void GPIO_Init()
    { 
    //数字 I/O GPIO_setAsInputPin (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN2);// AS3955 IRQ GPIO_selectInterruptEdge (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN2、GPIO_LOW_TO_HIGH_TRANSITION); GPIO_enableInterrupt (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN2); GPIO_setAsOutputPin (GPIO_PORT_P3、GPIO_PIN0);// AS3955 /SS GPIO_setAsOutputPin (GPIO_PORT_P4、GPIO_PIN3);//负载开关
    // Launchpad GPIO_setAsInputPinWithPullUp电 阻器(GPIO_PORT_P4、GPIO_PIN5);//开关1 GPIO_setAsOutputPin (GPIO_PORT_P4、GPIO_PIN6);// LED 1 GPIO_setAsInputPinWithUp电 阻器(GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN1);//GPIO_PIN2引脚2、GPIO_GET_INP1;// GPIO_GET_INP1
    //SPI GPIO_setPeripheralModuleFunctionInputPin (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN6、GPIO_secondary 模块_function);// MOSI GPIO_setPeripheralModuleFunctionOutputPin (GPIO_PORT_P1、GPIO_PIN7、 GPIO_secondary 模块_功能);// MISO GPIO_setPeripheralModuleFunctionOutputPin (GPIO_PORT_P2、GPIO_PIN2、GPIO_secondary 模块_功能);// SCLK }

    除了 Launchpad 电路和上述引脚之外、其他什么也没有。 P1.2用于能量收集 NFC 芯片的 IRQ。 P3.0是从器件选择线路、P4.3使能用于超级电容器充电的开关。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以断开所有引脚并测量电流? 如果我们可以验证未连接任何器件、一切正常、电流不会达到尖峰高电平、我们可以逐个连接外部引脚以尝试隔离问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、由于大学休假、我目前无法使用实验室。 我怎么会认为外部电路不是造成这种尖峰的原因。 这些线路直接连接到外部芯片。 根据数据表、最大输入泄漏电流(在 CMOS 输入端)额定值为10uA (@125°C)。 不同芯片(所有器件都是相同的)也会显示相同的行为。 除了第一篇文章中提到的行为外、一切都正常、符合预期。 因此、我会将问题排除在芯片之外。 但是,一旦我再次访问该实验(2周:-),我会尝试一下!