大家好!
我对 MSP430FR5969启动期间的"典型"电流很好奇。 我的系统由能量收集源供电、可选输出电压为1.8V 至4+V、但最大输出电流为5mA。
通常情况下、MSP430由超级电容器供电、但当超级电容器电压达到低电平时、MSP430停止工作(正如它应该的那样)。 因此、如果能量收集源提供电源、则 MSP430应由其供电并为超级电容器充电。 超级电容器的充电由 uC 控制、因此超级电容器上没有电流消耗、无论如何、这受到硬件的限制。 因此、问题是、当系统电压非常低时、我尝试通过能量收集源为系统供电。 由于电流过高、源电压会崩溃。 我使用有限的工具、尝试测量由实验室电源供电的启动电流。 本实验在启动时产生了15mA (@1、9V)的电流。 15mA 的持续时间不是很长、但足够长以防止启动。 这是一个现实的价值吗? 或者是否存在任何异常?
感谢你的帮助!
您的
Benjamin
编辑:
我使用 MSP430FR5969 Launchpad 作为平台。