大家好、
在我的项目中,我们将 MSP430F5333用于电压监控器应用。 在我们的定制板中,我们不会公开用于工厂映像升级的 JTAG 引脚。 我们计划通过 BSL UART 升级映像,方法是通过 BSL 序列。现在只在 BSL 中发布。 我已通过正确的 BSL 进入序列,但 UART 没有响应。 我不确定 MSP 是否会进入编程模式。 我参考了勘误表。他们提到了"BSL7"。 如果我们从 LPM.x5模式开始,BSL 将不可能。 因此,我们需要升级最新的 BSL 版本,或者不应该使用 LPM.x5模式。 目前我没有 Jtags 引脚。 如何为此升级 BSL 版本或任何其他解决方案。 请尽快更新。