This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5333:MSP430F5333

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/587849/msp430f5333-msp430f5333

器件型号:MSP430F5333

大家好、  

在我的项目中,我们将 MSP430F5333用于电压监控器应用。 在我们的定制板中,我们不会公开用于工厂映像升级的 JTAG 引脚。 我们计划通过 BSL UART 升级映像,方法是通过 BSL 序列。现在只在 BSL 中发布。 我已通过正确的 BSL 进入序列,但 UART 没有响应。 我不确定 MSP 是否会进入编程模式。 我参考了勘误表。他们提到了"BSL7"。 如果我们从 LPM.x5模式开始,BSL 将不可能。 因此,我们需要升级最新的 BSL 版本,或者不应该使用 LPM.x5模式。 目前我没有 Jtags 引脚。 如何为此升级 BSL 版本或任何其他解决方案。 请尽快更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    刷写新映像的三种可能机制是 BSL、JTAG 和您自己固件中的自定义功能。
    如果 BSL 未运行、并且您没有 JTAG 引脚、并且您的固件中没有此类功能、则无法进行升级。

    您实际上是否有 F5333的旧版本(D)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何确定版本和 MSP430芯片当前没有任何图像。 您能否在此器件型号(MSP430F5333)中确认 BSL 是否可行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件勘误表(SLAZ274)显示了如何确定版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们仅使用版本 D。 是否可以启动 BSL 序列。 请确认。 MSP430是否会在引导时以 LPMx.5开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BSL7勘误表阻止 BSL 从 LPMx.5启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430默认从 LPMx.5启动吗? 。 如果没有 JTAG、我无法升级定制的 BSL。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有 JTAG 引脚、则无法更新它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430默认从 LPMx.5启动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这话什么意思? 您是否在问自己的固件如何运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有。 确定 MSP430是否会以 LPMx.5模式启动? 当前 MSP430中没有图像。 在勘误表中,他们提到 BSL 不能与 LPMx.5一起使用。 那么,在哪种模式下,它将启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    芯片上电时 LOCKLPM5位不置位、因此 BSL7勘误表不适用于未编程的芯片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已通过 BSL 进入序列并传输 BSL 更改波特率数据包:[80][2][0][52][2][90][55]

    但 MSP430没有响应。 我不确定 MSP430是否已进入 BSL。 我已附上 BSL 序列图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 MSP430f5333用户指南中,他们在 BOR 复位时提到,MSP430将从 LPMx.5供电,请确认这一点。

    1.2系统复位和初始化

    系统复位电路如图1-1所示、提供一个欠压复位(BOR)、一个上电复位(POR)和一个上电清零(PUC)。 不同的事件触发这些复位信号、并且根据生成的信号不同、存在不同的初始条件。 BOR 是器件复位。 BOR 只能由以下事件生成:

    •为器件加电

    •当配置为复位模式时、RST/NMI 引脚上的低电平信号

    •从 LPMx.5 (LPM3.5或 LPM4.5)模式唤醒的事件

    •软件 BOR 事件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是四个不同的原因。 在本例中、您首先获得(上电)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢!! plz 还会回复 BSL 序列(我在上面发布过)