This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:如何在 MSP432开发板中使用3个 UART?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/588108/ccs-msp432p401r-how-to-use-3-uarts-in-msp432-development-board

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

如用户指南中所述、MSP432具有4个 UART、但 Energia 仅支持其中2个 UART。 如何使用另外两个 UART? 我的项目需要3个 UART。  

此外、如何在 MSP432中使用使用 Energia 的 SoftwareSerial?

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从我记忆中可以看到、www.43oh.com 上多次出现此问题、但似乎无法访问 Energia 中 MSP432上的其他两个硬件串行端口。 已请求此功能、可能会出现在 Energia 的未来版本中。 但是、您可以使用 TI 免费下载的 Code Composer Studio (CCS)访问所有四个串行端口。

    此外、我似乎还记得、在 MSP432的 Energia 中未实现 SoftwareSerial。 您可以 使用如下搜索词在 forum.43oh.com 上进行搜索、以获取更多信息(并确认我的存储器):msp432 serial Energia