请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 主题中讨论的其他器件:Energia
工具/软件:Code Composer Studio
如用户指南中所述、MSP432具有4个 UART、但 Energia 仅支持其中2个 UART。 如何使用另外两个 UART? 我的项目需要3个 UART。
此外、如何在 MSP432中使用使用 Energia 的 SoftwareSerial?
请帮助。