This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:有线 OR

Guru**** 2549110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/587932/msp432p401r-wired-or

器件型号:MSP432P401R

您好!

我们需要使用"CP2102N-A01-GQFN24"的 GPIO 在"MSP432P401RIRGCR"的 GPIO 上进行"有线 OR "连接。
想要了解 "MSP432P401RIRGCR" GPIO 上连接的 FET 配置和规格

基本上想知道、如果这两个器件是"有线 OR "、那么信号电平是否会有任何冲突

是否有人可以共享应用手册或告诉我是否可以这样做、或者是否有其他方法可以这样做?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供某种电路图? 我不明白您想要做什么。 通常、您不应将两个输出连接在一起、但可以在每个引脚与要驱动的输入之间使用二极管(在输入端加上一个下拉电阻器)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP 输出引脚不能配置为开漏模式。
    要使引脚具有高阻抗、必须使其成为输入、即清除相应的 PxIN 位。