请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 您好!
我们需要使用"CP2102N-A01-GQFN24"的 GPIO 在"MSP432P401RIRGCR"的 GPIO 上进行"有线 OR "连接。
想要了解 "MSP432P401RIRGCR" GPIO 上连接的 FET 配置和规格
基本上想知道、如果这两个器件是"有线 OR "、那么信号电平是否会有任何冲突
是否有人可以共享应用手册或告诉我是否可以这样做、或者是否有其他方法可以这样做?
提前感谢