This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:红色 LED P1.0保持常开状态、微控制器变得非常热

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/586714/msp432p401r-red-led-p1-0-remains-always-on-and-the-microcontroller-becomes-extremely-hot

器件型号:MSP432P401R

您好!

我正在使用 MSP432P401R Launchpad、我面临一个奇怪的问题、即 Launchpad P1.0处的红色 LED 指示灯始终亮起、即使它尚未在程序中进行初始化、我还注意到微控制器变得非常热、但程序运行正常。 这是一个正常问题、还是有一些不寻常的问题。

此致、

Amit Kotal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、我能问您您的 launchpad 版本是什么吗? 具体而言、您的 LaunchPad 是红色还是黑色? 您还能验证芯片上是否显示 MSP432P401R、而不是 XMS432P401R 吗? 您可能具有较旧的器件版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我使用的是红色 Launchpad、板载芯片显示为 MSP432P401R。

    我面临的问题是什么?? 以及针对同一解决方案的任何特定解决方案?

    此致、

    Amit Kotal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在您对 Launchpad 进行下电上电后、该行为是否消失?

    您是否能够测量器件的电流消耗?

    此致、
    Dietmar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dietmar、

    感谢您的回复。 否、即使在重启电源后、问题仍然存在。 如何测量电流消耗?

    此致、
    Amit Kotal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vcc 有一根跳线、您可以取下万用表并将其串联。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    如果即使在电源电流过之后问题仍然存在、它实际上看起来就像是物理损坏。 要测量您提供的电流、请打开3.3V 跳线、如果您通过 USB 供电、请插入万用表。 如果您在外部供电、则将电流表放在那里。

    那么、您是否在 ESD 不安全区域使用了 PCB、这意味着您是否正确接地?

    您是否对 P1.0施加过压、例如5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dietmar、

    我测量了您说过的电流、它为我提供了大约80mA 的电流。 我想它的电流太大了、我没有按照您的要求为它提供任何大电压。 我使用套件时将套件放在木桌上、然后坐在塑料椅上。 我不知道 ESD 和接地有什么问题。 进一步使用 Launchpad 是否安全、因为我的大学项目迫切需要它。 任何解决方案都将有所帮助。

    此致、
    Amit Kotal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、

    因此、如果您未按照 ESD 指南进行处理、我会说器件损坏最有可能是由 ESD 事件损坏。 塑料椅的声音不像 ESD 安全。
    无论如何、您可以订购免费样片并将其替换在 Launchpad 上、方法是对损坏的器件进行焊焊并放置新的器件。
    或者尝试获取新的 LaunchPad。

    如果您在非 ESD 保护区域中运行、通常很难确定损坏的来源。 也许您接触了引脚、并且您的已充电、并且电路板/器件看到了放电事件。

    很抱歉这个坏消息、但我认为这是发生的事情。

    此致、
    Dietmar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dietmar、

    感谢您的快速响应、感谢您的帮助!

    此致、
    Amit Kotal