主题中讨论的其他器件: SIMPLELINK-MSP432-SDK
工具/软件:Code Composer Studio
我尝试通过 CCS V7运行 MSP432p401r 的演示"开箱即用体验 GUI"、我在连接后看不到 GUI 切换 LED 栏(单击"连接")、有人可以就此提供帮助?
谢谢、
Feng
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我尝试通过 CCS V7运行 MSP432p401r 的演示"开箱即用体验 GUI"、我在连接后看不到 GUI 切换 LED 栏(单击"连接")、有人可以就此提供帮助?
谢谢、
Feng
我应该先问这个问题-您使用的是最新的(红色) LaunchPad 还是旧的(黑色) MSP432P401? 如果您使用的是黑色 LP、则需要升级到红色 LP、因为黑色 LaunchPad 上的预量产芯片与红色 LaunchPad 上使用的量产芯片之间存在许多差异。
如果问题不是这样、请阅读:
不确定为什么看不到它、但您可以从 Resource Explorer 下载整个 OutOfBox .zip 文件
单击最右侧的"Download"图标。 尝试在本地而不是通过 CCS 运行 GUI、并查看其功能是否正常。
(对我来说是可行的)。
此致、
-Bob
该函数应该仍然存在。 我再次能够在我的机器上运行 GUI 和开箱即用演示。
我有:
Google Chrome v60.0.3112.113
GUI 和 MSP432代码:来自 SimpleLink MSP432P4 SDK- v1.50.0.12
上述程序是从 CCS 云导入、编译和运行的
Cloud Agent:TI CloudAgent Bridge 2.5
(从 Chrome 的"设置"菜单(通常位于最右侧)访问此项、
单击"更多工具"->扩展)
我会建议
1.从 Chrome 中删除当前的 TICloud Agent Bridge
2.退出 Chrome (所有实例)
3.重新打开 Chrome 并转至 dev.ti.com 并登录
4.打开 CCS Cloud 并导入开箱即用、编译、运行
5.从另一个 Chrome 选项卡中、转到 dev.ti.com 并打开开箱即用 GUI
此时,应要求重新安装云代理
6.通过串行端口连接到正在运行的 LaunchPad
请告诉我这是如何工作的。
此致、
Bob