This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-I2040S:最大分流电流

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-I2040S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/604872/evm430-i2040s-maximum-shunt-current

器件型号:EVM430-I2040S

您好!

我会将 EVM430-I2040S 用于电源监控应用。 它具有0.5m Ω 的分流电阻、对于16A 的最大电流、功耗为0.128W (如 EVM430-I2040S 的数据表所示)。 如果我的应用中的电流接近30A、则功耗将小于1W (使用的电阻额定值)、但与评估套件数据表中指定的15A 限值相比、会产生大量热量。

那么、我应该使用另一个温度系数较低的分流电阻器、还是评估套件上提供的分流电阻器可以正常工作? 评估套件的最大电流限制是多少?

如何连接中性线和带电线? 我是否应该将这些导线直接导入 PCB 上的焊盘? 我已经了解了配置、但对导线的物理连接有点困惑。

此致、

Abhishek Grover。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    我正在与更熟悉此 EVM 的人联系。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复。
    此致、
    Abhishek。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    请从我们的计量专家处查找答案:

    1.使用分流器时,需要注意两件事:1)分流器两端产生的最大电压由最大电流确定2)分流器的尺寸和额定功率。  

    首先、我们希望尽可能降低分流器上积累的热量(电阻越低越好)、但我们还希望利用 SD24的整个输入范围来最大限度地降低噪声。 在 x1的最低增益下、SD24的输入范围约为900mV。 在 x16的最高增益下、该范围约为900mV/16 = 56.25mV。 通过除以 sqrt (2)、将其转换为 RMS 电压、该值等于39.77mVRMS。 现在、我们知道了分流器上的最大电流和最大电压、因此我们可以计算最大分流电阻。 由于 V = I*R、R_max_shunt = VRMS/IRMS。 对于30A 的最大 RMS 电流、R_max_shunt 等于39.77mV/30A = 1.3257m Ω。 假设您对分流器的大小没有任何限制,我建议使用1m Ω 的分流电阻。 如果该值耗散的功率太大、您可以选择较低的电阻、同时请记住、您可能会看到更多噪声。  

    关于分流器的尺寸和额定功率、我们建议分流器的额定功率是最大电流下实际功率耗散的8倍。 在1m Ω 时、最大电流时的功耗为 P =(I^2)* R =(30^2)* 1m Ω= 0.9W。 因此,您将需要额定功率为0.9W * 8的分流器,相当于大约7.2W。 为了安全起见、您可以舍入高达8W。 现在、由于电阻(1m Ω)和额定功率(8W)都已知、因此您可以找到合适的分流器。 为供您参考、我在 DigiKey 上找到了一个完全匹配的产品。 P/N 为 CSS2H-3920R-1L00F,采用3920 (1052公制)封装。 如果您想使用 EVM430-I2040S、可以始终使用较小的尺寸进行测试/开发。

    使用 EVM430-I2040S、您可以进行以下连接。 您可以将导线焊接到这些穿孔上。 确保对高压也要小心!  

    • live_in:行
    • Live_out:负载的 V+
    • NEL_OUT:负载的 V-
    • NEW_IN:中性

    请查看 TI 设计指南的图4

    任何其他问题、请随时告诉我。

    Wei、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将 EVM430-I2040S 用于我的负载监控项目。 我想了解有关该评估套件的某些信息。

    由于该套件是 ESD 套件、我将定期连接和移除电源、因此我可以为此套件使用哪种类型的连接器和外壳?

    带有此套件的 CD 中提供的软件每80ms 更新一次读数。 但电路板上 IC 的采样率要高得多。 我想使用 EVM 上提供的 SPI 接口将电压和电流读数存储在 microSD 卡上、但我无法确定如何在此评估套件上对 IC 进行编程。

    谢谢您、

    此致、

    Abhishek Grover。