This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5438:USB 驱动程序错误

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/603819/msp-exp430f5438-usb-driver-error

器件型号:MSP-EXP430F5438

大家好、

我想知道 MSP-EXP430F5438的完整 USB 驱动程序安装过程。 因为我在这方面遇到了一些问题,文档中对此进行了清楚的解释。

请尽快帮助我解决此问题。

此致、

Rajashreee2e.ti.com/.../8176.MSP_2D00_EXP430F5438.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajashree、

    我查看了您所附的文档-感谢您将 其包含在如此多的图像中。 在第二幅图像中、您显示:

    然后您提到,当您尝试运行时,您会收到一条错误消息,提示“无法通过直接启动 MSI 软件包来运行此安装。 必须运行 setup.exe"。

    在您的图像中、显示了"setup"和"TUSB3410"。 看起来您尝试运行"TUSB3410"、然后收到错误消息-正确? 您是否可以尝试运行在同一目录中找到并显示在上图中的"setup"?

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katie、

    是的、从同一目录运行 setup.exe 后、重复出现相同的错误。

    此致、

    Rajashree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajashree、

    我不熟悉这个问题、但我将继续调查。 您能否分享您正在运行的 Windows 版本?

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katie、

    操作系统版本:Windows 10 64位

    此致、
    Rajashree
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajashree、

    我怀疑存在不兼容问题、因为 Windows 10的几个版本比创建该驱动程序时的版本新。 但是、我确实在 TUSB3410产品文件夹中找到了一个较新的驱动程序、我认为它应该支持 Windows 8和 Windows 10 -您可以尝试一下吗: www.ti.com/.../sllc428 请告诉我它是否起作用、因为我们可以更新 MSP-EXP430F5438用户指南。

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajashree、

    此驱动程序是否正常工作? 请告知我们是否这样做、以便我们可以更新文档并向其他人提供建议。

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajashree、

    我现在正在关闭该主题、但如果您有更多信息、请随时发帖。 希望该驱动程序能为您解决问题。

    此致、
    Katie