Other Parts Discussed in Thread: CC2640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 主题中讨论的其他器件:CC2640
大家好、
我希望推出一系列 HomeKit 产品、我可能有兴趣在 MSP432 + CC2640上实现这一目标。
这些产品将是集成在扩展电缆和电涌保护器中的简单开/关无线开关产品。
PCBA 封装尺寸应小于9cm 圆形。
如何确定 MSP432 + CC2640是否适合我的应用?
Graham