This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:具有 MSP432 + CC2640的 HomeKit 扩展电缆/浪涌保护器

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/604973/msp432p401r-homekit-extension-cables-surge-protectors-with-msp432-cc2640

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:CC2640

大家好、

我希望推出一系列 HomeKit 产品、我可能有兴趣在 MSP432 + CC2640上实现这一目标。

这些产品将是集成在扩展电缆和电涌保护器中的简单开/关无线开关产品。  

PCBA 封装尺寸应小于9cm 圆形。

如何确定 MSP432 + CC2640是否适合我的应用?

Graham  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Graham、

    是的、我们有一个使用 MSP432 + CC2640的 HomeKit 解决方案。 请查看此链接:

    www.ti.com/.../iot-homekit.html

    然后向下滚动至 MSP432TmMCU + CC2640无线 MCU HomeKit 应用,确保观看视频。

    此外、这两款器件都采用 BGA 封装。

    MSP432 - NFBGA (80) 5mm×5mm
    CC2640 - DSBGA (34) 2.7mm×2.7mm

    希望这对您有所帮助。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Graham、

    您是否找到了我们的 HomeKit 解决方案?

    此致、

    David