This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5859:器件处于工作模式时的电流消耗

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/606528/msp430fr5859-about-the-current-consumption-when-device-is-in-active-mode

器件型号:MSP430FR5859
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969

你好。

我有三个问题。

1. 您是否有关于器件处于工作模式时电流消耗的温度特性的任何信息?

  我在数据表中找不到它。

您能告诉我如何了解代码中数据表第18页上列出了多少缓存命中率?

您能否提供高速缓存命中率分别为25%、50%、75%的代码示例?

此致、

UchIDA-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UchIDA-K、

    [引用 user="UchIDA-K"]

    1. 您是否有关于器件处于工作模式时电流消耗的温度特性的任何信息?

      我在数据表中找不到它。

    [/报价]

    数据表第5.4节中列出的电流代表了该器件的整个建议工作温度范围(-40°C 至85°C)。 我们没有用于描述该数据的温度图。

    UchIDA-K 说:
    2.\n\n 您能告诉我如何了解代码中数据表第18页上列出了多少缓存命中率?

    查看此主题:  

    [报价 USER="UchIDA-K"] 3.您能给我提供高速缓存命中率分别为25%、50%、75%的代码示例吗?[/报价]

    遗憾的是、我们没有显示特定高速缓存命中率的代码示例。 我建议您创建代码、并通过查看器件数据表来确定缓存命中率、从而向后工作。

    此致、  

    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Caleb Overbay、

    感谢你的答复。

    我计划使用以下示例代码来测量电流消耗。

    msp430fr59xx_active_01.c

    此示例代码的解释中有"典型缓存命中率"。
    请问您的百分比是多少?

    此致、

    UchIDA-k
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchida、

    我在 MSP430FR5969上测试了该示例。 使用能量跟踪、我测量了0.8541mA 的平均电流消耗:

    这对应于数据表中指定的~75 -80%的 CHR:

    此致、  

    Caleb Overbay