This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:用于测试 NTC 电阻的仿真电压比较器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1177843/msp430g2553-emulated-voltage-comparator-to-test-the-resistance-of-ntc

器件型号:MSP430G2553

使用 MSP430G2553内部比较器比较器_ A 模块进行电阻测量存在以下问题:
测量原理:芯片内部 Comparator_A 模块和外部电路(已知电阻 Rref 的基准电阻和电容 C)测量的未知电阻的 Rmeas;特别是,电容分别由 Rref 和 Rmeas 充电和放电以获得放电时间。 未知电阻器的电阻值通过公式 Rmeas =Tmer/Tref*Rref 获得。
Ω 使用的基准电阻为1000k Ω
要 Ω 的电阻范围约为800 Ω 至1575
问题:
测得的电阻值与基准电阻值之间的差值越大、测量误差越大。  Ω、当要测量的电阻约为1000 Ω(1003 ~ 1103 Ω)时、误差很小、约为0.3 ~ 0.8。  Ω 测量电阻的差值和基准电阻值较大、测量误差将从0.3 μ s 开始逐渐变大。 Ω、当测量约1575欧姆时、误差会达到约10 μ V。

请您解决此问题并分享一些材料吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1575欧姆左右的精度要求是什么?

    为了进一步思考、如果他们需要更高的精度、为什么不使用 ADC 来测量电阻上的电压、就像这个一样? 1575欧姆时10欧姆的误差可能由除 MCU 以外的许多因素造成。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

       1575欧姆左右的精度要求应为0.2欧姆。 他们认为、如果使用 ADC 进行测量、精度会更低。 您可以更清楚地解释一下这张图片吗? 此外、哪些因素会导致 1575欧姆时的误差为10欧姆? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skylar、

    我们已经离线讨论过这个问题。 我将在这里关闭此问题。  

    此致、

    现金 Hao