使用 MSP430G2553内部比较器比较器_ A 模块进行电阻测量存在以下问题:
测量原理:芯片内部 Comparator_A 模块和外部电路(已知电阻 Rref 的基准电阻和电容 C)测量的未知电阻的 Rmeas;特别是,电容分别由 Rref 和 Rmeas 充电和放电以获得放电时间。 未知电阻器的电阻值通过公式 Rmeas =Tmer/Tref*Rref 获得。
Ω 使用的基准电阻为1000k Ω
要 Ω 的电阻范围约为800 Ω 至1575
问题:
测得的电阻值与基准电阻值之间的差值越大、测量误差越大。 Ω、当要测量的电阻约为1000 Ω(1003 ~ 1103 Ω)时、误差很小、约为0.3 ~ 0.8。 Ω 测量电阻的差值和基准电阻值较大、测量误差将从0.3 μ s 开始逐渐变大。 Ω、当测量约1575欧姆时、误差会达到约10 μ V。
请您解决此问题并分享一些材料吗? 谢谢你。