This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:初始功率检测

Guru**** 2390180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1178960/msp430fr2676-initial-power-detection

器件型号:MSP430FR2676

应用中的 MSP430。 "断电"时、在 LPM4.5中将常开技术与 MPU 结合使用。 查找检测电池是否已卸下并重新安装的方法。 已尝试测试 PMMLPM5IFG 和/或 PMMBORIFG、但无法分辨电池连接和 BOR 从 LPM4.5退出之间的差异。 是否有办法做到这一点?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在 LPM4.5模式下、器件完全关断、您唯一可以做的就是通过 GPIO 或 RST 唤醒。 除非您从电池切换至唤醒器件并记录事件、否则无法检测是否更换了电池。 当然、这是假设您有某种类型的电源保留(例如超级电容器)、以便在更换电池时操作设备(或者如果更换电池时有备用电源可用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想说一件事 、如果您使用 Compute Through Power Loss Library 和存储在 FRAM 中的变量、您可以计算被恢复的电源唤醒的次数。 从 应用的角度来看、主要假设是由于电源恢复而不是复位而导致唤醒、但如果您要执行相同的操作、则可能适合您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能已经暗示了这样做的方法。 常规上电是通过 GPIO 中断实现的、因此 ISR 可以为引导过程设置一个标志。 电池连接上不会设置标志。