请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2676 应用中的 MSP430。 "断电"时、在 LPM4.5中将常开技术与 MPU 结合使用。 查找检测电池是否已卸下并重新安装的方法。 已尝试测试 PMMLPM5IFG 和/或 PMMBORIFG、但无法分辨电池连接和 BOR 从 LPM4.5退出之间的差异。 是否有办法做到这一点?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
应用中的 MSP430。 "断电"时、在 LPM4.5中将常开技术与 MPU 结合使用。 查找检测电池是否已卸下并重新安装的方法。 已尝试测试 PMMLPM5IFG 和/或 PMMBORIFG、但无法分辨电池连接和 BOR 从 LPM4.5退出之间的差异。 是否有办法做到这一点?