主题中讨论的其他器件: FLOWESI-GUI、 MSP-EXP430FR6989
您好!
我有 MSP430FR6989 Launchpad、我想测试 ESI 端口、但找不到任何示例代码。 我有两个连接到 ESICH1和 ESICH2的 LC 传感器、并尝试使用 FLOWESI 软件生成示例、但无法正常工作。 有人可以帮帮我吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有 MSP430FR6989 Launchpad、我想测试 ESI 端口、但找不到任何示例代码。 我有两个连接到 ESICH1和 ESICH2的 LC 传感器、并尝试使用 FLOWESI 软件生成示例、但无法正常工作。 有人可以帮帮我吗?
谢谢
您好、Jose、
正如 Cameron 在他的帖子中提到的、FLOWESI-GUI 需要一个仅在 EVM 上可用的通信网桥。
但是、我们有两个 TI 参考设计、它们使用 MSP-EXP430FR6989 launchpad。
http://www.ti.com/tool/tidm-inductivelinear
和
http://www.ti.com/tool/TIDM-INDUCTIVEPROX
此致、
Iván μ A
您好、Jose、
我想与您一起检查一些事项、因为我们不知道您使用的是哪种代码。
原因如果您手动设置 DAC 值、但未将该值固定到电路板上。 它可能会导致距离问题。
您必须首先在电感器上没有金属时运行校准、然后当 LCD 显示'8888'时、您应该使金属盘绕在电感器上。 那么您现在将获得合适的 DAC 值。 它可以在几乎10mm 的距离下工作。
此致、
现金 Hao